This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:查看原理图部分 ISOW7842DWE 和 SN74LVC1T45DCKRG4

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/990893/isow7842-review-schematics-section-isow7842dwe-and-sn74lvc1t45dckrg4

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7741ISOW7841

大家好、

请查看 随附的电路原理图部分 ISOW7842DWE 和 SN74LVC1T45DCKRG4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CAN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaseen:

    感谢您联系我们进行原理图审阅!

    我已经审查过您的设计、没有发现任何有关器件功能的问题。 但是、我确实观察到您在隔离栅上使用 Y 电容器、以实现更好的 EMC 性能。 您还可以参阅 此技术手册 、了解有关低 EMI 性能的其他建议。

    或者、 您也可以在设计中考虑我们的第二代 ISOW7741。 与 ISOW784x 系列相比、ISOW7741 EMI 性能得到了改善、可在我们 的2层 EVM 上满足 CISPR32 B 类要求并具有显著裕量。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaseen、

    正如 Dushmantha 提到的、请务必考虑使用 ISOW7741、该器件可提供优于 ISOW7841的 EMI 性能并帮助满足您的发射要求。 此外、ISOW7741还可提供单独的电源直流/直流和 IO、从而允许段独立供电和运行。 这样就无需在设计中使用两个电压电平转换器。

    我希望您拥有所需的所有输入。 我将继续并关闭此帖子、如果您有任何其他问题、请立即回复。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao