This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:宽输入范围

Guru**** 2979630 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991063/iso1212-wide-input-range

器件型号:ISO1212

尊敬的团队:

客户希望设计用于检测电压输入的 ISO1212。  具有12至120Vdc 和230VAC 输入选项、适用于地铁项目
有一些与 ISO1212的性能和设计相关的问题。

1.  在最小12V 和230V 交流电压 输入时,它能工作。

此致
Nhat Dao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhat:

    感谢您关注 ISO1212!

    是的、ISO1212可在低至9VDC 的电压下工作、并可在高达300VAC 的电压下工作。 在设计超过60V 的输入电压范围时、请参阅数据表第9.2.1.2.4节以了解两种电路技术示例。

    此外、您可能会发现以下材料很有用。

    如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器

    用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Dushmantha Rajapaksha 的回复。

    我尝试多次阅读数据表和技术手册、但无法完成9VDC 至300VDC 电压输入的计算。 您能不能帮助我计算 Rthr、Rshunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nhat、

    请注意、ISO1212的输入高阈值和低阈值由外部电阻器 RTHR 和 RSHUNT 设置。 由于这些阈值由电阻器设置、因此对于给定的电阻器值、阈值将处于固定电压。

    例如、考虑一个 RTHR = 40kΩ Ω、RSHUNT = 22kΩ Ω 且 RSENSE = 560Ω Ω 的设计。 此设计接受高达240V 的输入电压、固定低阈值和高阈值分别为110V 和113V。 在这里、输入电压可以介于0V 至240V 之间、但器件 ISO1212将检测到任何低于110V 的低电压和高于113V 的高电压。

    为了支持不同的阈值电压、您必须修改电阻器值。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao
    谢谢你
    我需要检测12V 至300VDC 隔离器的电压电路。 以便 MCU 可以在通电或断电时读取状态
    您是否为我的案例提供了解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我在互联网上找到了一个解决方案、我不知道它是否可以在我的案例中使用