This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:12V 输出的原理图

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/991171/sn6501-q1-schematic-for-12v-output

器件型号:SN6501-Q1

尊敬的 TI:

请查看以下原理图、了解使用 SN6501-Q1的更高输出电压、即5V - 12V 隔离式电源

如果有任何问题或需要改进、请告诉我。

提前感谢

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您深入了解并分享原理图以供审阅。

    原理图看起来不错、它应该支持12V @ 100mA。 需要注意的是、12V 输出会随负载电流发生一些电压变化、我建议测试输出电压随负载变化的情况、并查看此变化是否正常。 如果这种变化大于您想要的变化、那么您可以考虑在输出端使用压降非常低的 LDO。 具有良好调节的5V 输入也非常重要、以确保12V 电压也得到良好调节。

    在设计 PCB 布局时、请确保0.1µF Δ I (C528)靠近 SN6501-Q1的 VCC 引脚、而10µF Δ I (C527)靠近变压器引脚2。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao