This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ISOW7741的输入电压和隔离式输出电压

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/990664/isow7741-the-input-voltage-and-isolated-output-voltage-of-isow7741

器件型号:ISOW7741

我的客户对 ISOW7741的输入电压和隔离式输出电压有疑问。 这就是集成式隔离式直流/直流转换器是否能够提升电压(数据表中显示输入电压范围为3V 至5V)。

例如、当输入电压为4.5V 时、隔离电压也可以为5V、这是正确的吗?

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    感谢您的联系。
    ISOW7741支持3V 至5.5V 的输入电源范围、但不支持3.3V 输入至5V 输出升压操作。 当输入为4.5V 至5.5V 时、将输出调节为5V、仍会在相同的降压操作中下降。 这是因为变压器匝数比略高于1:1。 这样做是为了支持输入电源电压的±10%变化。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    因此、您的意思是、当所需的输出为5V 时、输入必须有±10%的变化、即4.5V 至5.5V、对吧? 但确切需要多少裕度? 如果输入电压正好为4.5V、甚至更低一点、那么输出是否存在任何风险? 或者稳压5V 输出会发生什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我无法评论我们在数据表中提供的规格的裕度、但我们在数据表中保证的稳压输出电压是针对数据表中规定的5V±10%输入电压。

    如果输入电压正好为4.5V、则数据表保证中会介绍这一点。 如果它略低、则不应导致任何问题、但这不在 TI 保证的范围内。 如果输入电压进一步下降、则我们不会预计器件会损坏、但您可能会看到更高的输出纹波、或者在最坏的情况下、输出可能会低于保证电压。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao