This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:IBIS 模型帮助

Guru**** 2592360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1162276/iso6721-q1-ibis-model-help

器件型号:ISO6721-Q1

大家好、

您能否帮助诊断 ISO6721FQDWVRQ1的 IBIS 模型的问题? 请参阅以下错误:

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您的提问

    要回答您的问题、我们必须与一些人联系。 请给我们一些时间、我们将在周五前回复您。

    最棒的

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您将此事提请我们注意。   

    检查此文件时、使用了 ISO6721-Q1产品文件夹中的当前 IBIS 模型。 应在进行两次更改后解决错误。

    1. 在第5行中
      1. 将"[IBIS Ver]  1.0"更改为 "[IBIS Ver]  4.0"(无引号)  
    2. 在第23行中
      1. 删除行"[注释]    修订历史记录:"
      2. (文件不应包含2个"[注]"段块)

    如果您有更多错误、请继续。

    最棒的  

    Andrew