This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:TDDB 应用手册

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1162501/iso7721-tddb-application-note

器件型号:ISO7721

先生,您好:

我们的客户要求使用 ISO7721寿命。

ISO7721规范-9.2.3.1绝缘寿命(第24/25页)介绍了 TDDB 的测试方法和结果。

是否有有关 TDDB 的详细应用手册?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的联系。
    隔离栅的寿命或 TDDB 测试相对而言是一个简单的测试、可供执行和描述。 我相信第9.2.3.1条恰当地描述了试验的内容,并相应地提供了数据。 VDE 安全裕度之后135年的预计寿命也以绿色突出显示、使其易于读取。

    请务必告知我们客户是否正在寻求任何其他特定信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao