This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:替换 ISO1541和 ISO7731

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO7731, TPS23881, TPS23882, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/892947/iso7762-to-replace-iso1541-and-iso7731

器件型号:ISO7762
主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO7731TPS23881TPS23882

本设计指南(http://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881)建议将 ISO1541DR 用于 I2C、并将 ISO7731DWR 用于复位、INT 和 OSS。 我可以使用具有6个通道的 ISO7762DWR 来完成这两个器件的工作吗?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    ISO1541是一款双向 I2C 隔离器、而 ISO77xx 是一款单向器件、其中给定通道的方向可以是任一方向、但将是固定的。 而对于 ISO1541、数据可以在任一时间点在任一方向上传输。 因此、ISO77xx 无法替代 ISO1541、我建议您同时使用 ISO1541和 ISO7731来满足您的应用要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您具有单独的 SDAI 和 SDAO 引脚、肖特基二极管解决了双向二极管的问题。 实际上、您的一些竞争对手通过使用外部肖特基二极管推荐用于 I2C 的类似单向隔离器部件、如下面所附的原理图所示。 我可以使用 ISO7762DWR 执行同样的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ufuk、

    感谢您分享与您的要求相关的其他信息。 我同意、如果连接到隔离器的 I2C 节点(主要是 MCU)具有 SDA_IN 和 SDA_OUT 作为单向通道单独提供、则可以使用上述方法来实现双向功能。 如果是这种情况、则可以在双向侧(或总线侧)使用肖特基二极管、以便能够使用单向数字隔离器。

    我还看到 SCL 通道是单向的、我假设您不需要时钟拉伸功能、在这种情况下、单向时钟是可以的。

    请确认我对您的应用要求所做的假设是否正确。 如果是、则可以使用 ISO77xx 并满足您的要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    只要主器件(主机处理器)将时钟速率保持在400kHz 以下、TPS23881或 TPS23882就不需要时钟扩展、对吧? 实际上、我看到 TPS23882的 TI EVM 用户指南(slvubq3第18页)对 SCL 使用了类似的隔离器(ISO7241)。  因此、我认为我们应该可以。

    谢谢、

    Ufuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ufuk、
    感谢您的确认。 您似乎很适合使用 ISO7762。 感谢您与我们联系以消除您的疑虑。

    您好、Nick、
    我不熟悉 TPS23881/2、如果需要有关这些器件的进一步说明、请联系相应的团队/论坛。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao