This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:第二源

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/892459/iso1050-second-source

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042

团队、我的客户需要双采购他们的所有 BOM 组件。 他们目前正在使用 ISO1050DUBR。 您会推荐什么(理想引脚兼容) TI 替代产品?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    遗憾的是、目前我们没有 ISO1050的引脚对引脚兼容替代产品。 如果可能、我们建议使用 ISO1042。

    尊敬的、

    卢卡斯