This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO7720:ISO7720

Guru**** 2557510 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/892241/webench-tools-iso7720-iso7720

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您是否有 ISO7720 SPICE 模型或 TINA TI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6249349:

    感谢您发帖到 E2E! 对于数字隔离器器件、我们提供 IBIS 仿真模型、因为大多数仿真工具无法对不同 GND 电势上的隔离性能进行建模。 这些模型与 HyperLynx 或 HSpice 等信号完整性仿真器兼容。

    ISO7720 IBIS 模型可在其产品文件夹 http://www.ti.com/product/ISO7720/toolssoftware 的"设计和开发"选项卡中找到、但对于 TINA-TI 或其他 SPICE 仿真器、使用电压缓冲器或栅极作为占位符可能更容易。

    如果您有任何意见或问题、请告诉我。


    谢谢、
    Manuel Chavez