This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:VCC 3.3V 和变压器5V 电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/891699/sn6501-q1-vcc-3-3v-and-transformer-5v-supply

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

大家好、

我的客户希望在 VCC=3.3V 时使用 SN6501、并为变压器的中点提供5V 电压。 在3.3V VCC 条件下、SN6501将具有较低的频率。

它们可以像这样使用吗?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发帖到 E2E!

    此系统应在 SN6501连接至 Vcc = 3.3V 且变压器中心抽头连接至5V 的情况下运行、并需要考虑以下有关此配置中性能的注意事项:

    • 如您所述、SN6501在3.3V 工作电压下的开关频率低于5V 工作电压(典型值360kHz)。 与410kHz 典型值相比)
    • SN6501在 Vcc = 3V 时的灌电流能力也低于在 Vcc = 5V 时的灌电流能力(150mA 与350mA)
    • 由于 RDS_ON 较高、开关损耗将稍高
    • 变压器需要大于11V-us 的 V-t 积、以应对更高的中心抽头电压和更低的开关频率


    如有其他问题或疑问、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez