This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:ISO1412原理图

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889063/iso1412-iso1412-schematic

器件型号:ISO1412

你(们)好  

请参阅我使用 iso1412b RS422收发器的原理图。

请告诉我原理图是否正常

e2e.ti.com/.../ISO1412_5F00_RS422.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAYALAKSHMI、

    您是否能够以 pdf 的形式上传原理图? 我无法打开您提供的文件格式。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../rs422_5F00_iso1412-_2800_1_2900_.pdf

    请查找随附的原理图文件

    使用 ISO1412的 RS422

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/lit/ug/sllu197/sllu197.pdf

    上图来自全双工 RS485收发器。 我还提供了指向该文档的链接。

    在您的原理图中、我看不到您是如何调制 DE 和 RE 的。 您是否打算使用 MCU 控制这些器件或将其连接到 GND 或 Vcc1?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的设计中使用了 iso1412b IC、以便在我的系统中实现更好的隔离。

    请建议我提供的原理图是否正确。

    在我的原理图中、DE、RE 保持断开状态、我有 TXD、MCU 的 RXD 至 D、ISO1412的 R。 我不想控制来自 MCU 的接收和传输、以便使 DE、RE 保持开路。

    e2e.ti.com/.../8311.rs422_5F00_iso1412-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然建议在 RE 和 DE 引脚上添加上拉/下拉电阻器、以便接收/发送状态保持您所需的状态。 否则、您的原理图看起来正常。

    尊敬的、

    卢卡斯