This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:在1MHz 期间询问高速 CAN 通信错误问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/891068/iso1050-inquire-high-speed-can-communication-error-issue-during-1mhz

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042

您好、先生、

我们在1MHz 期间面临 CAN 通信错误、但它可以在500kHz 期间正常工作。

1.请问您对此类问题是否有任何经验?

2.您能与 我们分享高速 CAN 布局指南吗?

谢谢、如果您有任何疑问、请随时通过邮件联系我。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    ISO1050只能实现1Mbps 而非1MHz 的数据速率。 占空比为50%时的500kHz 方波相当于交流1Mbps 数字信号。 由于速度提高等多种原因、我们建议尽可能使用 ISO1042。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    另一个问题是、ISO1042能否支持最大数据速率达5Mbps 的 CAN 通信?

    我是否知道经典 CAN 和 CAN FD 之间的区别?

    谢谢你。

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    是的、ISO1042可以处理高达5Mbps 的数据速率、如产品页面所示。

    CAN FD (灵活数据速率)、是对传统 CAN 协议的改进、可实现更高的速度。下面的高精度实验室视频对此进行了说明。

    www.youtube.com/watch

    尊敬的、

    卢卡斯