This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:D1/D2 gt 示例;5V

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/891076/sn6505b-examples-of-d1-d2-5v

器件型号:SN6505B

大家好、

我的客户希望在逻辑电平为5V、驱动器侧为12V 的情况下使用此器件。 我似乎无法在网上找到 D1/D2 >5V 的任何示例。 我看到这些引脚的绝对最大值为16V、但我希望确认此设置是否正常。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发帖到 E2E!

    您能否与 SN6505共享上述配置的原理图? 根据我的理解、我们的客户希望使用5V 为 SN6505 Vcc、EN 和(如果需要) CLK 引脚供电、同时使用12V 为推挽式变压器的中心抽头供电。

    在这种情况下、由于采用推挽式拓扑、SN6505将无法承受此类操作、这种拓扑反映了 D1和 D2上变压器中心抽头电压的2倍。 因此、对于大于5V 的工作电压、我们建议使用如下所示的拓扑:



    请告知我们这是否与我们客户的设计相关。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速回复。

    您对设置的理解是正确的。 数据表中是否有任何内容可以解释 D1/D2引脚上的2x 反射? 我无法找到它。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不用担心! 第 8.3.1节介绍了推挽式转换器的行为、如下所示:




    对于12V 到隔离式12V 电源、上面的原理图就足够了。 选择 FET 时、请务必选择具有低 RDS_ON、最低 Vgth 和 Vgs > 24V 的组件。


    尊敬的、
    Manuel Chavez