This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410BDW 过热

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/890688/iso1410-iso1410bdw-overheating

器件型号:ISO1410

你好

我将在基于"ISO1410DW 评估模块"的定制设计中使用 ISO1410BDW。 集成电路变得接近50摄氏度、R4已连接、DNI 组件未连接、A 和 B 端子中的 TVS 除外。  

发送速度为10kHz。

这是正常的功能温度吗?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    感谢您发帖到 E2E!

    两个电源的电压电平是多少? 您能否澄清环境温度以及 ISO1410温度是高于环境温度50dC 还是50dC?

    很抱歉我感到困惑。 请在正常工作时间 M-F 内提供我们的跟进回复

    谢谢、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伯拉罕

    我们需要在此了解更多信息。

    环境温度是多少?

    您如何测量温度? 即 IC 外壳上的 FLIR 摄像头或温度探头

    EVM 是通过电缆还是网络进行传输? 电缆/网络属性直接影响器件消耗的电流以及发热的程度。  

    您是否能够测量 Icc1和 ICC2?

    本质上、此处的过程是根据 Vcc1/Vcc2和 Icc1/ICC2的乘积计算器件耗散的瓦数。 然后、使用该数字根据数据表中的热性能信息计算环境温度范围内的温升。 如果使用外壳上的温度探头测量温度、则使用27.7C/W 的 R (θ J C)计算环境温度上升。