This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:内部振荡器频率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889803/iso7721-q1-frequency-of-intern-oscillator

器件型号:ISO7721-Q1

您好!

我们正在努力改进 PCB 布局、以实现电磁兼容性。 因此、我们将编写一个列表、其中列出了电气器件产生的所有频率。 数据表中提到了一个振荡器。 该振荡器的频率是多少?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Falko、

    感谢您向我们提出您的问题。
    ISO7721-Q1中的内部振荡器频率为~450MHz。 该内部振荡器用作载波、通过隔离栅传输数据、因此该载波的功率水平将会显著降低。 对于大多数应用、我们通常不会认为这是一个问题。

    请您分享有关您的应用的更多详细信息、以便我更好地了解情况吗? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao