This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:全双工时两侧的端接电阻器

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889302/iso1412-termination-resistor-for-both-side-at-full-duplex

器件型号:ISO1412

您好、专家、

我们在  ISO1412数据表中建议使用两侧(接收器和发送器侧)端接(P25、10.1应用信息、图34)

我还找到了以下 E2E 课程。

但是、客户认为、在  全双工的情况下、只需要接收器端接。 因为全双工不是双向的。

如果客户仅使用接收器端接、您有任何问题吗?

请给我建议。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您的理解部分正确、即仅在接收器节点需要端接以避免任何反射、而在驱动器端不需要端接 这仅适用于只有两个节点的系统。 对于多节点或多点系统、这种情况并非如此、因为多个从接收器将连接到单个主驱动器。 因此、需要在通信电缆的两个远端端接、以将反射保持在最小值。

    请参阅下面的单主、多从全双工配置。 在这里、您将看到通信电缆的另一端的两条线路上都有端接电阻器。 请记住、端接电阻器将连接到电缆的两个相对端、而不是中间节点、如下图所示。 如果我有任何其他输入、我将返回并将其发布在此处。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao