This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:此器件能否由逻辑门供电?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, ISO7041, ISO1541, SN6505B, SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889205/iso1541-can-this-part-be-powered-from-a-logic-gate

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04ISO7041SN6505BSN6501SN6505A

大家好、我从数据表中看到、该部件在3.3V 时使用最大4mA。 那么、这是否可以由 LVC 系列逻辑门供电、例如 SN74LVC1G04 (额定电流为32mA)等小型逆变器或类似器? 或者、它是否具有需要负载开关的更高电流峰值?

此外、ISO7041还有一个问题-由于电流消耗小于1mA、该器件能否由逻辑门供电、因为它也具有如此小的电流?

最后、由于隔离器通常具有大量的 EMI、因此应采取哪些步骤来确保最大限度地减少辐射?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发帖到 E2E!

    SN74LVC1G04等逻辑门可以为 ISO1541或 ISO7041供电、而每个 Vccx 引脚上的器件0.1uF 去耦电容器提供的电流需求很小、但该逻辑门可能无法为 I2C 总线的电源线供电。 您能否分享您所想到的系统的原理图?

    仅数字隔离器通常不是 EMI 的主要来源。 排放问题主要集中在隔离式电源上、可以根据每个隔离式电源解决方案以不同的方式缓解这些问题。 是否考虑使用 SN6501、SN6505A 或 SN6505B 来生成此系统的隔离式电源? 如果没有、使用的是什么?


    注意、
    Manuel Chavez