This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUBR CAN 噪声问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889250/iso1050-iso1050dubr-can-noise-question

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好、支持团队

我的客户 遇到 CAN 噪声问题。 来自通信线路的 CAN 波形将比电路板端差得多 我想问 CAN 通信通常使用哪种类型的线? 以下电路图是否存在任何问题?

我想请大家对 CAN 噪音的质素作出一般判断。 一般而言、它指的是测量 CANH-CANL、CANH-CAN、CANL-CAN?

应用电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您发帖到 E2E! 在 CAN 通信中、使用的标准电缆具有120Ω Ω 的特性阻抗。

    虽然通过 CANH-CANL 差分信号进行通信、但 CANH-CAN 和 CANL-CAN 的波形可能有助于了解噪声的来源。 数据传输是否有错误? 上面的 CANH 和 CANL 波形是否都相对于 CAN 进行了测量?

    请分享该节点连接到的 CAN 总线的连接图。 如果总线上有多个节点、则每个节点都不需要端接电阻。

    另外、请鼓励我们的客户在本设计中使用 ISO1042而不是 ISO1050。 这是一款全新的隔离式 CAN 器件、具有更高的隔离额定值、更快的速度、更大的共模范围以及+/-70V 的更高 CANH 和 CANL 关断电压、因此可以移除该总线上的 TVS 保护二极管。


    尊敬的、
    Manuel Chavez