This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:ISO1412

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/888574/iso1412-iso1412

器件型号:ISO1412

你(们)好

 我们正在设计具有 RS422接口的系统。

我们的设计中采用了具有隔离 IC 的 ISO1412B RS422收发器。

我研究了数据表、并指定需要2个单独的电源和2个单独的接地。

在 PCB 中、我只有一个3.3V 电压电源和一个接地。

在参考设计中、我看到使用了其他电路、即 SN6505、TPS76350  

无论两个电源、接地 都应隔离。

此致

K.Jayalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayalakshmi、

    我们有 THVD14xx 系列、这是一款非隔离式 RS-485收发器、而 ISO14xx 系列则是 THVD14xx 的隔离版本。 如果您不需要隔离、那么 THVD14xx 系列中的器件应满足您的要求。 如果您需要隔离、则可以从 ISO14xx 系列中进行选择。

    请务必分享与您的应用相关的更多详细信息、我可能会帮助您决定是否需要隔离。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 iso1412b 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要 iso1412b OrCAD 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayalakshmi、

    我们只有 Altium 中的文件、您应该能够将它们导入到 OrCAD 中。 我相信您已经能够使用 ISO1412创建原理图、正如您在另一篇文章中提到的那样。 因此、我将继续并关闭它。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao