This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过开路或接地电平隔离分立式输入

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/888580/isolation-for-discrete-input-with-levels---open-or-ground

Thread 中讨论的其他器件:ISO1211

你(们)好

 我正在设计一个读出电平为开路或接地的离散输入的卡。 请提及任何具有隔离功能的 IC。

此致

Jayalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayalakshmi、

    请务必分享有关输入信号的更多详细信息、以便做出最佳选择。 听起来好像您有一个来自传感器的现场数字输入、需要将其隔离并提供给 MCU。 请确认这是否为用例。 此外、请尽可能分享详细信息、以便为您推荐合适的器件。

    用于隔离现场数字输入信号的示例器件是 ISO1211。 它不会读取开路、而是读取高电压(如24V、48V、60V 等)和0V、并为 MCU 提供隔离式逻辑输出。 请告诉我、这是否与您正在寻找的内容类似、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao