This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505D-Q1:SN6505D-Q1仿真模型(最好使用 LTSPICE)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505D-Q1, SN6505B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/887914/sn6505d-q1-sn6505d-q1-simulation-model-better-be-ltspice

器件型号:SN6505D-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN6505BTINA-TI

 是否有 SN6505D-Q1的 LTSPICE 仿真模型?

如果没有、还有其他仿真模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijie、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    目前、我们没有 SN6505D-Q1的仿真模型、但 我们有 SN6505B 的 TINA-TI、IBIS 和加密(用于 PSpice)仿真模型、 可在此处的 SN6505B 产品文件夹中找到这些模型。

    这两个器件之间的唯一区别是 SN6505B 具有软启动功能、可为容性负载缓慢供电、而 SN6505D-Q1没有此功能。

    请允许我通过电子邮件与您联系。


    尊敬的、
    Manuel Chavez