This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO154XEVM:ISO154xEVM Altium 文件的可用性

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO154XEVM, ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/887249/iso154xevm-availability-of-the-iso154xevm-altium-files

器件型号:ISO154XEVM
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1541

您好!

我们希望能够读取隔离电源初级侧的一些温度传感器、其中次级侧有一个 uController。 ISO1540看起来是一个很好的选择、我希望在设计中加入一个示例电路。 是否可以获取 ISO154xEVM 的 Altium 源文件? 如果没有、是否有一个参考设计可以快速引导我们使用应用电路?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISO154xEVM 是8年前开发的旧 EVM、可以使用 Altium 进行设计、也可以不使用 Altium 进行设计。

    或者、您也可以使用参考设计 TIDA-01280中也使用 ISO1541的原理图。 我在分享此参考设计的链接、您可以在本页的"设计文件"中找到 Altium 原理图和 PCB 布局项目文件。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar、我将查看并告诉您是否还有其他问题。

    Cody