This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CAN 收发器的 ISO 16845证书

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, TCAN1042-Q1, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/887042/iso1050-certificate-iso-16845-for-can-transceivers

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1ISO1042-Q1

您好!

 您能否提供表明  ISO1050 和 SN65HVD1050D CAN 收发器 符合 测试计划 ISO16845的证书?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    ISO1050或 SN65HVD1050D 都不符合汽车标准、也不符合 ISO16845标准。 建议使用的汽车类等效器件是 ISO1042-Q1和 TCAN1042-Q1。 我们具有"Q1"标志的器件是通过汽车认证的器件。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     感谢您的回答。

    此致、

    Fabien