This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:在我们的案例中、输出如何。

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7341C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/887241/iso7341c-how-about-the-output-in-our-case

器件型号:ISO7341C

你(们)好。

我想知道我们的案例中的输出。

 当 VCC2 = 5V、VCC1且 EN1 =无输入时、输出的类型是什么?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    ISO7341C 在侧2上有3个 OUT 引脚、在 SIDE1上有1个 OUT 引脚、我假设您的问题与 SIDE1上的 OUT 引脚有关、因为您也提到 EN1输入。 如果 VCC1和 EN1为0V、则由于裸片未通电、OUTD 预计也会读取0V。

    在 ISO7341C 数据表的功能表中、我们确实提到在 VCC < 2.1V 的情况下、引脚状态将无法确定。 这是因为任何非零电压仍会为器件部分供电、并且会在 OUT 引脚上产生中间电压。 但是、如果您不施加任何电压、或者 VCC1和 EN1的引脚电压为0V、那么很明显、OUT 也会读出0V。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao