This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:多输出推挽配置

Guru**** 2658995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/885981/sn6505a-q1-multiple-output-push-pull-configuration

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505A

您好!

我想使用 SN6505A-Q1器件隔离5V 并生成5V 和10V 输出电压。  是否可以使用如下所示的单个变压器解决方案?  它在仿真中看起来很不错、但我担心我可能会错过一些东西。 平衡流经变压器的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您发帖到 E2E! 每个隔离式电源轨上的预期电流负载是多少? 仿真了哪些负载条件?

    此拓扑可以产生预期的输出电压、但请分享上面请求的信息、并让我与我们的团队核实是否存在任何负载平衡问题。

    尊敬的、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。   

    我正在考虑在以下两个位置使用此电路:  

    1. 低电流5V/10V:
      1. 10V:6V-12V 输出电压范围、最大负载为30mA、典型值为15mA、最小值为0.5mA
      2. 5V:3.1V-5V 输出电压范围、最大负载为15mA、典型值为6mA、最小值为1.6mA

    2. 高电流5V/10V:
      1. 10V:7V-35V 输出电压范围、最大负载为100mA、典型值小于1mA
        1. 包括~3.3mF 的高输出大容量电容、因此在开通时需要软启动来限制电流
      2. 5V:4.5V-5.5V 输出电压范围、最大负载为500mA、典型值为100mA、最小值为10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    在典型条件下、电路应正常运行。 请务必确保在 PCB 布局中将10uF 电容器尽可能靠近变压器的初级中心抽头放置、并且可以随意在 SN6505A 的 Vcc 引脚上添加另一个1uF-10uF 电容器作为旁路电容。

    >10V 的输出是如何实现的? 对于35V 输出、SN6505将无法提供100mA 的连续最大负载。 如果100mA 是短暂瞬态、大约为几十毫秒、则大容量电容应能够提供此电流。

    请告诉我您的其他问题。


    谢谢、
    Manuel Chavez