This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:对于3.3V 输入、5V 输出、该器件可与变压器一起处理多少个电流

Guru**** 2448020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/885626/sn6501-how-many-current-the-device-can-handle-with-the-transformer-for-3-3v-input-5v-output

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

大家好 、

我的客户希望使用 SN6501作为隔离 电源。 我们需要检查该器件在  3.3V 输入5V 输出时可与变压器(PM2180.012NLT)一起处理的电流数量。 我已经检查过它、 可以 使用 transformere2e.ti.com/.../P759.pdf。 我们是否有 一些 Excel 或 公式 来进行 计算?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在变压器的初级侧、SN6501在输入电压= 5V 时可灌入高达350mA 的电流。 这在次级侧反映为与匝数比的反比关系、因此最大负载电流 ILOAD 最大值计算为 ILOAD 最大值= Iprimary / N

    当输入电压为3.3V 时、SN6501在初级侧能够灌入的最大电流为150mA。 PM2180.012NLT 的匝数比 N = 2/1、因此 Iload max = 150mA/2 = 75mA。 SN6501数据表中未包含该公式、因为将隔离式电源中组件的制造公差组合在一起可能会导致比公式结果更小的数字、而更大的问题是考虑足够的匝数比、如 SN6501 数据表公式10所示:



    如果我们客户的预期负载电流非常接近此75mA 限值或更高、请鼓励他们使用 SN6505器件、如 SN6505B。


    如果我可以提供更多信息、请告诉我。


    感谢您发帖到 E2E!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Frank、

    我更新了上述帖子、以包含 SN6501可在输入电压为3.3V 时在隔离变压器初级侧灌入150mA 的电流、在输入电压为5V 时灌入350mA 的电流。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manuel、

    感谢 您的回复。 为什么3.3V 输入电流为150mA、5V 为350mA。 我以前认为它意味着输出负载电流。 和数据表列出了100mA (3.3V 至5V)、

    如果器件只能处理75mA 负载电流、为什么数据表给出100mA 的曲线?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不用客气! 作为器件在变压器初级侧灌入的最大电流、SN6501的数据表显示、3.3V 工作电压下为150mA、5V 工作电压下为350mA。 第1页的一节如下所示:



    可用于负载的初级侧电流大小取决于变压器匝数比。 对于理想变压器、Power In = Power Out、这意味着需要在电压和电流之间具有反比关系的情况下进行权衡。 变压器初级侧在3.3V 时无法灌入150mA 电流、同时在5V 时从次级侧汲取150mA 电流。

    数据表第1页上的负载电流曲线适用于 Würth T Ü V Elektronik 的760390013变压器、其匝数比为 N = 1.7。 借助于这个匝数比、在3.3V 运行时、负载可用的电流为 Iload = 150mA/1.7 = 88mA。 该曲线最高可扩展至100mA、因为 SN6501在初级侧具有绝对灌电流能力、即使不建议在这种情况下运行器件、也可灌电流为500mA。

    很抱歉、这张图会误导您。 我将与我们的团队合作更新此数据表。

    您的系统是否需要更高的电流?


    谢谢、
    Manuel Chavez