This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430和 ISO1430B 之间的区别是什么

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/885538/iso1430-what-is-the-difference-between-iso1430-and-iso1430b

器件型号:ISO1430

大家好、

ISO1430和 ISO1430B 之间有何区别? 从数据表中、我找不到任何差异。

此致、

迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订版本 C:

    修订版本 F:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好!Dylan、

    带有"-B"后缀的隔离器满足 DIN VDE V 0884-11的"基本"隔离要求、没有该要求的隔离器满足"增强型"隔离要求。

    有关详细信息、请参阅 隔离器数据表的绝缘规格和安全相关认证部分(如下所示)。






    谢谢、
    Manuel Chavez