This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505B 可生成两个隔离式电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/885297/sn6505b-sn6505b-generating-two-isolated-voltages

器件型号:SN6505B

您好!

是否可以将两个变压器(Wuerth 760390014)初级侧并联到 SN6505B、以便在变压器次级侧生成两个单独的隔离式输出电压? 输入电压为5V。

您的、

GLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 是的、可以使用一个 SN6505B 来驱动并联的隔离变压器。 如前所述、确保变压器初级侧连接到 SN6505B、并且组合隔离负载的功率不超过5W。 SN6505被限制在通过变压器初级侧驱动高达1A 的电流。

    下面显示了一个示例原理图:




    这是您想要的吗? 请告诉我!


    尊敬的、
    Manuel Chavez