This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:其中一个隔离侧的 GND 是否可以高于零电位。

Guru**** 2977340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884908/iso1540-q1-can-the-gnd-on-one-of-the-isolated-sides-be-above-zero-potential

器件型号:ISO1540-Q1

大家好、

我尝试隔离电路的 I2C 信号。

该电路的 GND 升至0V 以上。 VCC 为67V、GND 升至62V。

这会带来问题吗?

问这个原因、我无法对 IC 进行仿真、因为只有 IBIS 模型可用。

此致

Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    欢迎来到 TI、感谢您向我们提出您的问题。

    是的、GND1和 GND2之间的电势差可高达566Vpk。 因此、如果 VCC 和 SDA/SCL 等所有其他引脚在各自的 GND 遵循建议的工作电压、67V 就不是问题。 当 GND 为62V 时、VCC 为67V 是有效输入。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao