This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:效率明显低于数据表中规定的值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894917/sn6501-efficiency-is-significantly-lower-than-specified-in-datasheet

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

我有一个采用 SN6501变压器驱动器的产品设计。 我使用了数据表中指定的参考设计、从3V3到5V、并使用 了750313769变压器。

我使用负载电流在5至10mA 范围内的转换器。

如果我将测量结果与数据表(图20)中的效率规格进行比较、我的效率会低得多。 数据表规定效率介于70%和80%之间、但我测量的效率介于55%和70%之间(即比之前低10%以上)。

有关更多详细信息、请参阅随附的文档。

有人知道这种巨大差异来自哪里吗?

e2e.ti.com/.../SN6501_5F00_analysis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eelco、

    感谢您将信息发布到 E2E 并分享这份系统原理图和测量结果的详细文档。

    请在7503137969初级侧的中心抽头(引脚2)上添加一个10uF 电容器。 这将有助于 进一步补偿开关损耗、C18可增加至4.7uF。

    为了最大限度地提高效率、请确保布线完成时元件之间的布线较短、过孔较小。 从一个变压器器件到同一器件型号的另一个器件、还有一个预期效率的制造公差范围;请允许我就此与您联系。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速响应和建议。

    我刚刚测试了您提出的更改(添加了两个电容器)、但这只能使整个0至10mA 负载范围内的效率提高0.2%至0.3%。

    你有其他建议吗?

    您是否知道是否有使用750313769变压器的此转换器评估板?

    此致、
    Eelco Simonse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eelco、

    我知道。 感谢您实施此建议和测试。

    虽然我们没有组装此变压器的测试 PCB、但可以使用 SN6501和750313769变压器修改 SN6505B 评估模块以捕获这些测量值。 我可以通过 PM 或与您的 myTI 帐户关联的电子邮件地址与您联系、以对此进行跟进吗?

    变压器的效率容差预计不会变化高达10%、因此这可能取决于布局。 如果可以、请分享 PCB 顶层和底层的照片、以便进一步分析。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manel、

    感谢您的回应并提出跟进。

    是的、请通过与我的帐户关联的电子邮件地址向我发送一封电子邮件、以便我可以向您发送有关我的布局的更多信息。

    此致、

    Eelco Simonse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eelco、

    我已向您发送电子邮件、期待您的回复。

    在低负载下、电缆、PCB 布线和变压器布局中的寄生效应会影响测量效率。

    您是否可以使用4线电源和仪表连接重新捕获这些测量值、以补偿外部电缆造成的损耗? 请告诉我是否已经发生了这种情况。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此对话已移至电子邮件。 完成此调试后、我将跟踪并发布摘要。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eelco、大家好、

    此调试活动正在进行中。 我们正在使用4线测量以及此 PCB 和 TI 评估模块之间的布局差异来评估数据。

    我在该主题自动锁定之前正在关闭、但请使用此窗口右上角的红色和黄色按钮来提出新问题或相关问题。


    尊敬的、
    Manuel Chavez