This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:器件故障率高

Guru**** 2513865 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898586/isow7841-high-rate-of-part-failures

器件型号:ISOW7841

您好!  

  最初、我们看到了一个坏部件、但现在似乎我们正在左右两侧找到坏部件。 包含原始线程、但仅适用于一个零件。 当我们更换部件时、问题似乎消失了。

更新:

我们测试了五个板。 每个通道都有 ISOW7841的两个通道(名为 DP1和 DP2)。 问题是、有时当我们打开这些电源时、我们在输出端看不到5V 电压。 测试包括将隔离器的5V 电压导通一秒钟、然后验证输出的电压是否正常。 然后它会关闭电源一秒钟。

单元0:原批板、根本没有任何变化。 已运行172k 测试并通过。 这是唯一一个完全正常工作的原始零件。

第1单元:这是具有方波输出的单元、因此我移除 了 ISOW7841、然后在 VISO 负载上测量电流。 电流为18mA、因此没有短路。 然后(移除芯片后)我从工作台电源为隔离侧供电;一切正常。 我放入了一  个新的 ISOW7841器件、然后运行了测试。 运行了63k 次、但仍在运行。

第2单元:在通道1上进行30次测试后失败。 VISO 为0.78V 连续电压。 删除了隔离器、验证了隔离部分电流是否正常且所有器件均正常工作、并安装了新 的 ISOW7841。 测试在9400测试后停止,因为第二个通道(带有原始芯片)出现故障。 因此、我仅使用更新的芯片重新启动了测试。 仍在运行、8400次测试和计数。

单元3:将输入电容器从47uF 升级为100uF。 测试失败一次。

单元4: 将输入电容器从47uF 升级为100uF。 87次测试后失败。 输出仅为3.53V、 ISOW7841 非常热。

单元5和6: ISOW7841 正常工作、但 TI GPIO 扩展器无法通过 I2C 进行响应。 隔离侧的其他 I2C 外设工作正常。

有关其它故障排除步骤的其它信息,请参见链接的主题。 我们验证了进入 ISOW7841的 VCC 上升时间、测试了输入电容的不同电平等

附加的图像:顶部 IC 是我从电路板上拔出的不起作用的 IC。 (批次代码93APZXT、CM 在几个月前从 DigiKey 购买)由于我在故障排除时首先尝试抬起腿部、因此腿部弯曲了一些。

底部 IC 是上周在安装前从 DigiKey 购买的全新 IC。 批次代码88AGN5T。

现在、这导致生产和交付停止、因此我们真的很期待制定一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发帖到 E2E。 对于所有这些测试单元、它们是在同一 PCB 上进行测试还是在各自的电路板上进行测试?

    此外,如果启动条件与原始开机自检上描述的条件不同,您能描述测试吗? 这是开/关测试还是对 Vcc 施加了特定的启动波形?

    最后、ISOW7841器件的供电源是什么?


    我知道其中一些问题可能已经在原始主题中得到了解答;请随意重复信息、因为这是单独的主题。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个都有自己不同的 PCB、两个对应一个 PCB。

    2.启动与原始开机自检相同。 在本测试中、我们打开 ISOW7841的电源、等待500mSec、测试 I2C、等待500mSec、然后关闭电源1秒 我可以在示波器上看到 VISO 在周期之间完全耗尽。 该周期会重复、直到达到100、000个周期或出现故障。 但原始单位甚至没有达到20个周期。

    ISOW 的输入为 LMS3635 (5.0V @ 3.0A)、然后通过 AP22802负载开关(额定电流为2A)。 我已经验证了输入端的上升时间大约为5mSec。

    今天、我换出了第二个通道的 ISOW7841、到目前为止、这些具有新器件的电路板通过了测试、效果非常好。 同样、我们更换的器件具有8xxxx 生产日期代码。 不工作的部件是9xxxx 日期代码。

    如果您想检查或将其放在评估板上、我拥有所有器件。

    谢谢、我知道这是一个艰难的过程。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:隔夜、我们测试了两块电路板、它们都将 ISOW7841隔离器换用为具有8xxxx 生产日期代码的 IC、并且运行良好、通过了60、000个周期的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新? 我们已经测试了更多器件、我们看到故障率约为30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很遗憾听到您看到的故障率甚至更高。 正如我先前提到的、您所观察到的问题对我们来说是非常新的。 我们没有看到任何人或我们的任何测试显示出这样的问题。 这可能与您的整个系统有关、但我认为我们需要进行良好的讨论。 因此、我能否通过您之前用于创建 TI 帐户的电子邮件联系您?

    我一开始不想单独怀疑器件的原因是工厂外发货的所有器件都经过了运行和性能测试。 这适用于发货的每个单独商品。 当然、我不想忽略器件级别的问题、但在这样做之前、我想深入了解您的系统、以尝试了解问题的可能原因。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我期待您的电子邮件。

    我们认为这是一个系统级问题、但更换器件可以解决问题。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这一讨论已转移到专用电子邮件中、以便更深入地了解系统并调试问题。 一旦我们达成解决方案、我们将返回并发布包含摘要的更新。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao