This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:栅极驱动电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, SN6505B-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898447/sn6505b-q1-gate-drive-power-supply

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他部件:UCC21222-Q1SN6505B

我将 SN6505-Q1与采用最小配置的 Coilcraft U6982-CL 变压器搭配使用(数据表图46)、以便为降压转换器中的 UCC21222-Q1栅极驱动器提供+12V 隔离式电源。 当降压转换器在轻负载下运行时、SN6505B-Q1可正常运行、但会在降压转换器上发生更高负载的瞬变后停止开关。 当 UCC21222-Q1上的 OUTA 连接到高侧 MOSFET 栅极时、SN6505B-Q1始终停止开关。 降压转换器的开关噪声似乎导致 SN6505BQDBVTQ1停止开关。 SN6505BQDBVTQ1是否可用于提供隔离式栅极驱动器电源?是否不推荐将其用于此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 当用作栅极驱动器时、尤其是在典型配置中、SN6505B-Q1没有已知问题。

    您是否可以共享此应用的原理图? 如果您愿意、我们可以通过"个人信息"对此进行讨论、以将图纸保密。 如果我们能够在 OUTA 变为低电平且 SN6505B-Q1的开关停止时分析同一屏幕上的 UCC21222-Q1 OUTA 和 SN6505B-Q1 EN、Vcc 和 D1的波形、也会有所帮助。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们很高兴听到使用 SN6505B-Q1在典型配置中提供栅极驱动电源时没有已知问题、但这意味着我的设置中的某些内容会导致问题。  我无法在公共论坛中共享原理图、但可以提供示波器屏幕截图。  VCC 的额定电压为+5V 直流。

    1. TRANS_A = OUTA
    2. REMOTEON = EN
    3. IND_A_CURRENT =降压电感器电流
    4. D1_A = D1

    此致、

    Alex Patsos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的响应和示波器捕获。 我已向您发送连接请求;请接受该请求、我们可能会通过 PM 系统安全地交换文件。

    共享原理图时、请注意电路中与这些波形相关的点。

    SN6505B 关断后、是否会在一段时间后重新导通? SN6505B 是否需要进行系统复位才能恢复正常运行、或者将 EN 切换为低电平然后再切换回足够高电平?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的建议。  发生关断的原因是开关噪声耦合到 EN 信号线路上、导致其在几十纳秒内降至关断阈值以下。  EN 引脚上的此噪声足以导致 SN6505B-Q1复位。  这说明了栅极驱动电源电压将下降几毫秒的原因、因为 SN6505B-Q1会在软启动延迟期间复位并斜升输出。  在 EN 信号线路和 EN 引脚之间添加了一阶 RC 滤波器。   在 EN 信号和 EN 引脚之间连接一个100欧姆电阻器、在 SN6505B-Q1的 EN 引脚和 GND 之间连接一个10nF 电容器、可使噪声衰减至足以防止进一步的非命令关断。

    此致、

    Alex Patsos