This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:1500Vdc 工作电压下的间隙和爬电距离为14.5mm

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/900767/iso7821-14-5mm-clearance-and-creepage-for-1500vdc-working-voltage

器件型号:ISO7821

您好!

我的客户使用 C2000来控制具有1500VDC 总线的逆变器。 系统中有一个基于 STM32F107的通信板。

客户使用 SCI (UART)在 C2000和 f107之间进行通信。

但他们说、由于工作电压为1500Vdc、因此他们需要至少15mm 的间隙和爬电数字隔离器。 因此、它们选择了15mm 的间隙和爬电光耦合器。

我想知道这句话是否正确、即14.5mm 不能用于1500Vdc 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您发帖到 E2E! 采用 DW 封装的 ISO7821在其使用寿命内可承受1500Vrms 的工作电压。 这对于我们的客户来说应该是足够的隔离、因为该器件经过测试可承受这些电压、而不会在空气中或整个封装中产生电弧。

    DWW 封装的14.5mm 爬电距离和间隙规格也应为这种情况提供必要的保护。 我们的客户是否希望通过或遵守特定的标准或测试?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    IEC62109-1标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Howard、

    白皮书(SLYY102a) 提供了对我们的客户有所帮助的说明。 他们可能特别希望关注第6 - 9页。

    如果他们有其他问题、请告知我们。 此设计是否应在高海拔运行?


    谢谢、
    Manuel Chavez