This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410与 ISO3082引脚对引脚兼容

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/901005/iso1410-is-iso1410-pin-to-pin-with-iso3082

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO3082

您好!  

与 ISO1410和 ISO3082相比、我发现引脚11~14不相同、这两个器件引脚对引脚能否替代? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您发帖到 E2E! ISO1410是一款半双工器件、因此与 ISO3082引脚对引脚兼容、如下图所示:

    ISO3082引脚排列:


    ISO1410引脚排列:



    尊敬的、
    Manuel Chavez