This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220M:更换 SI8420BB-C-IS

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/900736/iso7220m-replace-si8420bb-c-is

器件型号:ISO7220M
主题中讨论的其他器件:ISO7720

尊敬的团队:

我正在寻找 P2P 替代 SI8420BB-C-IS。

在我们的系统中、它建议 使用 ISO7220MDR。

我们能否推广 ISO772x 系列?

如果是、我应该选择 F 或非 F 版本、我不确定 SI8420BB-C 是否为默认值。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发帖到 E2E! 虽然 ISO7720是我们推荐作为替代产品的最佳选择、但请检查我们客户的数据速率是否与 ISO7720兼容(最大100Mbps)。

    此外、SI8420BB-C-IS 似乎仅作为"默认低电平"或"-F"器件提供。

    如果您或我们的客户有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez