This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:如何保护输出免受4kV 浪涌测试的影响

Guru**** 2973190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, TVS0500, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898856/iso7760-how-to-protect-output-from-4kv-surge-testing

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他器件: TVS0500、 ISO1212、 ISO1211

您好!

我在接口卡上使用 ISO7760。 它由5V 电源供电、其输出直接路由到线路连接器。 线路接口接受 EN61000-4-5 4kV 浪涌测试(使用42欧姆串联电阻)。

信号电平为5V CMOS、因此我必须使用具有5V 耐受电压的 TVS 来绕过浪涌能量。 但绝对最大值 该器件的额定电压仅为 Vcc+0.5V=5.5V。 这意味着击穿期间的 TVS 钳位不能超过5.5V。 不可能找到这样的浪涌保护、即使 TI 自己的 TVS0500也无法满足此要求。

请建议如何在不增加过多额外部件/成本的情况下通过测试。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenghu、

    我们的数字隔离器通常不适用于需要如此高的 IEC 61000-4-5浪涌要求的应用。

    我们提供了 ISO1212或 ISO1211数字输入接收器器件、这些器件适用于需要浪涌保护但4kV 仍然非常高的应用。 ISO121x 系列可由现场输入供电并输出隔离式数字信号。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    浪涌保护信号是一个5V 逻辑输出到现场的信号。 ISO12xx 将不起作用。

    -Chenghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenghu、

    遗憾 的是、在没有大量外部组件的情况下、我们目前似乎没有针对5V 输入提供4kV IEC 61000-4-5保护的解决方案。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenghu、

    您能否确认您所提到的浪涌测试是否针对 ISO7760的本地接地 GND2应用于 OUT 引脚? 还是相对于 GND1?

    如果是 GND2、您为什么要在 CMOS 数字输出引脚上测试如此高的浪涌瞬态? 您能否分享有关您的应用的更多详细信息、以便我们能够以不同的方式解决此问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图。 要回答您的问题、它位于 GND2上。

    该信号将是长电缆的一部分、该电缆需要承受稳压过程中的浪涌。

    e2e.ti.com/.../ISO7760-surge-protection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chenghu、

    感谢您回答 Koteshwar 关于场地的问题。 遗憾的是、我们没有为具有 CMOS 输入的5V 隔离器器件提供4kV 浪涌保护的解决方案。  

    尊敬的、

    卢卡斯