This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:能否使用 SN6501 +变压器实现模拟值隔离?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898641/sn6501-can-i-use-sn6501-transformer-for-analog-value-isolation

器件型号:SN6501

我正在寻找一个模拟值隔离的概念。

我的想法是使用 SN6501 +变压器。

变压器可以是760390012 (1:1.1)。 SN6501的 VCC 是要采样的模拟电压、VCC 电压范围可以是4...5V (也许我可以更改为4.5...4.9V)。 (电路请参见下文)

我的问题是:


当 SN6501的 VCC=4...4.5V (超出 VCC 所需的范围时)时、对芯片有何感想?


输出电压(V_ADC)是否始终为1.1*VCC? (从输入到输出呈线性)

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian Jin、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    您的电路图片似乎未上传、如有必要、请再次尝试分享。

    随着 Vcc 的增大、SN6501开关频率增大、内部 FET 电阻减小。 该器件支持 Vcc 在3V 至5.5V 范围内运行、因此、如果 Vcc 范围为4V 至4.5V、预计不会出现任何问题。 如果超过5.5V 规格、器件可能会损坏。

    由于寄生效应的容差较小、电源输出电压将显示与输入电压的线性关系、乘以变压器匝数比、如您所述:Vout ~= N * Vin


     如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    非常感谢您的回复。 我将我的概念附在下面。

    我发现 WI 760390015的 VIN 在数据表中需要3.3V。 WE 760390015的频率为250...550kHz。

    但我的应用是:VCC2 (SN6501的 VCC 输入)为4...5V。

    因此、我对应用感到担忧。 您提到过、当 VCC 增加时、频率会增加。 根据 SN6501的数据表、我想当 VCC 为4.5V 时、SN6501中的频率可能为270...620kHz、这不适合我们760390015、对吧? 但是、如果频率超出我们760390015的要求、问题是什么?

    提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jian Jin、您好!

    欢迎您的到来、也感谢您上传您的概念。

    尽管建议变压器760390015的电压输入为3.3V、但其电压时间积与 SN6501的3.3V - 5V 运行电压兼容。 除了由于开关损耗而使输出效率略低之外、从更快的开关频率中不一定会出现问题。

    此系统是否应在>85dC 的温度下运行? NSR0520V2T1G 肖特基二极管应替换为具有大于20V 反向电压规格的二极管、如果预计在高温下工作、应使用低反向泄漏电流以及 RB168MM-40等二极管。



    谢谢、祝您度过愉快的周末!
    Manuel Chavez