This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7331FC:VCC1和 VCC2电源

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, ISO7331FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/899670/iso7331fc-vcc1-and-vcc2-power

器件型号:ISO7331FC
主题中讨论的其他器件:LM5035

大家好、

我的客户有以下问题。 请在此处帮助我们。

我有一个有关数字隔离器 ISO7331F 的技术问题。 遗憾的是、数据表无法回答这个问题。 我将此部件用于 电源模块次级侧的同步整流信号(SR1和 SR2)、我通过 TI 产品 LM5035实现了这一点。在我的应用中、VCC1始终首先加电、然后是 VCC2。 SR1和 SR2信号将通过 INA 和 INB 传输到 OUT A 和 OUT B、然后传输到驱动器以打开和关闭 MOSFET Q1和 Q2。 非常重要的是、当 VCC2一开始未通电或发生故障时、OUT A 和 OUT B 的信号必须具有低电平信号。 可能不会同时具有高信号、否则我会短路。 在数据表中、我只是读出 Undetermined>。 这是否意味着它们可能具有低电平或高电平、或者输出 TRI_STATE 并且我可以拉出 A 和 OUT B? 我能否通过下拉 EN2将其置于定义的低电平信号中、并且在 VCC2加电后、EN2也具有高电平信号、并且 OUT A 和 OUT B 与 A 和 B 中的相同。(请参阅下面的图1和2)

 

图:1.

图2:

问题是:当 VCC2不可用或 不可能时,我是否可以将 A 和 OUT B 置于定义的状态(低电平,以避免短路)? 您有什么想法吗、如果我能意识到使用 ISO7331F 是不是您能建议使用另一个器件?

 

提前感谢您。

此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    感谢您向我们提出客户问题。

    您可以正确地说、ISO7331FC 数据表中提供的功能表指出、当其各自的 VCC 处于断电状态(PD、VCC<2.1V)时、OUT 引脚状态未定[如下图所示]。 我们之所以将其声明为 Undetermined>、是因为在这种情况下、器件未加电、但 VCC 上的电压仍有一些不足。 这会部分加电某些组件、其中一些电压可能是输出、也可能不是输出。 在大多数情况下、我们预计输出接近0V、但无法保证这一点、因为器件未加电以完全控制输出。 即使您在这些条件下看到 OUT 引脚处有电压、它也会远低于2.1V。

    话虽如此、我们还是建议在 OUT 引脚上使用一个下拉电阻器(大约4.7kΩ Ω)、以确保将任何剩余电荷耗尽至 GND。 此外、客户还可以考虑在 EN 引脚上使用 RC 延迟电路(如下所示)、该电路将 EN 引脚保持在低电平、直到器件完全上电。 当 EN 引脚为低电平时、输出显然将为三态、而 OUT 引脚上的下拉电阻器将确保输出读作低电平。

    可以选择 RC 值、以便延迟足以使器件完全加电。

    我还建议使用 ISO7731F 而不是 ISO7331FC、因为 ISO77xx 是我们提供最强大性能的最新数字隔离器系列。 这对于这种情况也很有用、因为 ISO77xx 的 PD 电压为1.7V、而 ISO73xx 的 PD 电压为2.1V。 这意味着 ISO77xx 可以在比 ISO73xx 更低的电压下加电。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao