This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:有关 ISO1432BDWR 的详细信息

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/899599/iso1432-iso1432bdwr-details-regarding

器件型号:ISO1432

您好!

 我们在设计中使用 ISO1432BDWR 器件。为了计算可靠性(故障率)、我们不需要在器件中使用晶体管/栅极计数。

MOS/双极 器件中使用的技术是什么?

如果您能尽早回复、那将会有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    我们不会在公共论坛上披露这些信息、而是处理这些个案。 您能否联系 TI 客户支持中心询问此信息? 您可以通过以下链接提出信息请求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao