This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:是否可以在非隔离部分关闭的情况下为隔离部分供电?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898918/isow7841-ok-to-power-the-isolated-section-with-the-non-isolated-section-off

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO7841

您好!

  作为我们测试的一部分、我们希望在电路板其余部分未通电的情况下仅测试电路的隔离部分。 因此、我们将外部5V 电源连接到 VISO (连接到引脚16和引脚10)、然后将 GND 从该外部电源连接到引脚9和15。 芯片的另一侧(非隔离侧)将断电。

这是否正常? 我在一个电路板上对其进行了测试、它工作正常、但我想确保我们不会以某种方式损坏 ISOW7841。  

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    对于该器件、将外部电源馈送到 Viso 并不是正常操作的一部分。 理论上、只要电压保持在绝对最大值以下、内部整流器就应防止损坏

    理想情况下、如果您只想分析隔离部分、则可以使用外部电源评估 ISO7841。 这基本上是不带集成隔离式直流/直流的 ISOW7841。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们正在尝试对 ISOW7841发生故障的器件进行故障排除、因为我们看到9xxxxxx 日期代码的器件故障数量非常多、如 https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/898586中所述 

    当器件出现故障(大部分时间)时、我们将将其取下、并将其替换为具有8xxxxxxx 日期代码的器件、这些日期代码似乎正常工作。 但我想在不拆下 IC 的情况下测试隔离侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    仅出于故障排除目的、您可以独立为次级侧/输出侧供电、确保不违反数据表规格。 正如 Lucas 提到的、否则不建议这样做。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao