This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:ISO1500DBQR 的 HTOL 和 LU 数据。

Guru**** 2446440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898261/iso1500-htol-and-lu-data-of-the-iso1500dbqr

器件型号:ISO1500

我在 TI 网站上的可靠性摘要中找不到 ISO1500DBQR 的 HTOL 和 LU 数据。
因此、我想请您向我提供 HTOL 和 LU 数据。
我无法选择、因为上面的"器件型号"字段中没有 ISO1500DBQR。 我选择了 ISO1500D。
完整的产品名称是 ISO1500DBQR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISO1500的关注。

    网站上未公开提供资质审核数据、需要根据具体情况申请。 请通过以下链接在客户支持中心申请此数据、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢您的支持。

    我从 Web CSC 获得数据。