This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:当 VCCO 为3V3且 EN 为低电平时、高阻态输出值是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898938/iso7740-q1-when-the-vcco-is-3v3-and-the-en-is-low-what-voltage-is-the-high-z-output-value

器件型号:ISO7740-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7740

作为参考、我使用的是 ISO7740F

在某些情况下、我的 VCCI 为0V、但 VCCO 为3V3。

我在数据表中看到、当 VCCO 为0V 时、输出不确定、因此我想放置一个10k PD 来确保器件关断时信号为低电平。  

但当 VCCO 为3V3且 EN 为低电平时、它会指出它只是处于高阻态 它是浮动高阻态还是高阻态到电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Hi-Z 通常意味着引脚悬空或断开、ISO7740也是如此。 当 VCCO 为3.3V 且 EN 为低电平时、输出应打开、如果您尝试读取电压、则在使用万用表时、读数应接近0V、但当另一个器件由于寄生电荷而读取时、必须读数为低电平。 为了确保输出引脚连接到 GND 并输出一个低电平、建议使用您提到过的下拉电阻器、10kΩ Ω 应该正常。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao