This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:引脚对引脚替代产品

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898706/iso7742-pin-to-pin-replacement

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件: UCC21540

尊敬的专家:

我的客户正在寻找一款器件来替代 Si8238AD、SOIC-16宽体封装。 我建议使用 ISO7742、但它不是完全引脚对引脚、它们需要 Vcc1=3.3V、Vcc2=12V。 我们是否有合适的器件、尤其是要完全实现引脚对引脚的竞争? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索 采用77 mm² SOIC 封装的隔离式栅极驱动器。 UCC21540看起来很有希望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐。 但是、客户需要引脚对引脚数字隔离器(如下所示)、而不是隔离式栅极驱动器。 如果我们没有引脚对引脚器件、请也告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si8238 一款隔离式栅极驱动器。 UCC21540引脚分配是相同的: