This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:输出电流

Guru**** 2445640 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740-Q1, OPA4170, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898071/iso7740-q1-output-current

器件型号:ISO7740-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4170ISO7740

ISO774x-Q1系列是否限制输出电流? 表格和图形表明、这不是因为它们允许高电流。 在可能的情况下、电路超过±15mA 的绝对最大值。

我尝试仿真一个电路、其中 ISO7740-Q1的输出馈入 OPA4170运算放大器的输入。 由于电路的设计、仿真显示的峰值输出电流为±28mA。

TI 在一篇单独的文章中告诉我、如果驱动运算放大器输入的器件具有快速上升/下降时间并且不受电流限制、则可能会发生这些电流。

其他数据:

ISO7740-Q1的 Vcc1为3.3V。 Vcc2为5V 电源。 输出直接馈入运算放大器的正输入(无限流电阻器)。 该运算放大器具有一个59欧姆反馈电阻器和一个与220pF 电容器串联的59欧姆负载。 我没有 ISO774x-Q1系列的仿真模型、因此我使用的是简单的电压源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您发帖到 E2E!

    数字隔离器不包含输出限流器、因为数字线路上的大多数连接具有高输入阻抗。

    在这种情况下、OPA4170具有非常高的输入阻抗(10E12欧姆)、因此如果将其用作缓冲器、则无需使用限流电阻器。

    您能否共享系统原理图和仿真电路的图像? OPA4170的峰值输出电流的上升/下降时间必须达到多快?


    请在工作时间 M-F 内提供我们的跟进回复


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自 OPA4170人员: OPA4170-Q1:仿真中的输入电流

    实际上、在某些条件下、输入阻抗无关紧要、因为有一些二极管会在短时间内正向偏置。

    我使用了 ISO774x-Q1数据表中指定的上升/下降时间。 我尚未了解降低电流所需的转换速度有多慢。 我知道用于反馈的1k 电阻器和用于 ISO7740-Q1输出的限制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我认为我附加了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有后续问题:

    1) 1)指定的电源电流适用于所有四个通道或每个通道? 根据数据表的读数、我猜测这是合并的。

    2) 2)鉴于我要分析的设计具有双电源、我是否只需除以2即可获得非隔离侧与隔离侧的电源电流?

    3) 3)通道被设计成两个始终是高输入和两个低输入、所以我会对高/低电源电流求平均值、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您分享放大器线程和原理图。 假设缓冲器的情况是 G = 1V/V、我同意在 Vcc2 = 4.7V 运行时添加与隔离器输出串联的500Ω Ω- 1kΩ Ω 电阻器将电流限制为<10mA。 1kΩ Ω 电阻值及更大的电阻值可能是一个更可靠的选项、可防止内部保护二极管以牺牲噪声性能为代价导通。

    对于后续问题、针对所有受相同输入影响的通道指定了电流消耗值。 每个隔离式电源的电流被划分为"Icc1"和"ICC2"、其中 Icc1是 ISO7740的输入侧消耗的电流、ICC2是输出侧消耗的电流。 在输入为2低电平和2高电平的情况下、可通过以下公式进行估算:

    Icc1_max ~= 1.6mA/2 + 7.8mA/2 =~4.7mA

    ICC2_max ~= 3.6mA/2 + 3.2mA/2 =~3.4mA

    对于~8.1mA 的总电流消耗、请使用以下数据表表格:




    谢谢、
    Manuel Chavez