This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710 OUT 引脚配置

Guru**** 2445480 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/897011/iso7710-iso7710-out-pin-configuration

器件型号:ISO7710

大家好、

如果 不使用引脚,如何设置输出引脚?

ISO7710 OUT 引脚能否保持悬空?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您发帖到 E2E! 未使用的隔离器输出引脚应保持悬空、并且相应未使用的输入引脚可连接到器件的默认逻辑状态。 对于 ISO7710 (不含"F"后缀)、如果未使用、则应通过4.7kΩ Ω 电阻器将输入连接到 Vcc1。

    下面的常见问题解答博文对此进行了详细说明:


    如果未使用单通道、此应用中是否需要 ISO7710? 如有必要、请在此处告知我详细信息。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    ISO7710FQDRQ1 OUT 引脚用于驱动栅极驱动器的 ASC 引脚。 如果未选择 ASC 功能、则最好在 OUT 引脚和 ASC 引脚之间断开连接。

    此致、

    迪伦