This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:波形判断器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO1042, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/895543/iso1050-waveform-judge

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1044ISO1042

您好!

与下面的波形相关、您能找到任何问题吗?

这是我的客户提出的一个问题、我认为没有问题、因为数学结果波形看起来很正常。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    是的、正如您提到过的、匹配函数将 CANH-CANL 差值显示为干净的波形、因此不应成为问题。 我看到 CANH 和 CANL 引脚上有很多共模噪声、我不确定这些线路是否确实在总线上产生了这种噪声、或者它只是示波器拾取还是实验室环境拾取。

    您能否与我们分享客户原理图和 PCB 布局以查看是否一切正常?

    ISO1050是我们较旧的器件之一、如果可能、请务必要求客户使用我们最新的 ISO CAN 器件。 ISO1042和 ISO1044是我们较新的器件、与 ISO1050相比有了显著改进。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    希望客户能够消除在 CAN 总线引脚上观察到的噪声。 我将继续并关闭此 E2E 帖子。 如果您认为问题尚未解决、请回复此帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao