This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/896044/iso7762-q1-ibis-model

器件型号:ISO7762-Q1

您好!  

我的客户正在寻找 ISO7762FQDWQ1的 IBIS 模型。 我看到网上提供了 IBIS 模型的工业级。 这是否可用于器件的完全验证? 或者、我们是否有用于自动认证器件的单独 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    由于工业级和汽车级器件之间没有功能或性能差异、因此您也可以使用 ISO7762-Q1工业级器件产品文件夹中提供的 IBIS 模型。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao