This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:需要 IBIS 模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/896036/sn6501-q1-need-ibis-model

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501

您好!  

我的客户正在寻找 SN6501-Q1的 IBIS 模型。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您发帖到 E2E! 由于 SN6501不是信号 I/O 器件、因此我们没有可用的 IBIS 模型。 请鼓励我们的客户使用器件 产品文件夹中的 PSpice 或 TINA 模型。


    谢谢、
    Manuel Chavez