This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:仿真设计要求

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/894841/iso1212-simulating-a-design-requirement

器件型号:ISO1212

您好!

我正在设计一个电路、其设计要求见附件。

在 TINA 中仿真设计时、Vout 不变。  

我无法确定电路中的问题。

我将附上 TINA 原理图和设计要求图。

谢谢

Manishe2e.ti.com/.../Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    很抱歉、您在这里遇到问题。 给我们一些时间来运行您的仿真并执行故障排除。 谢谢你。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    您能否解释一下您尝试使用交流输入实现的目标? 您期望的输出是什么?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是外部施加的输入、可以是交流或直流。

    我希望输出与我可以感应的交流/直流输入相关

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值计算器: www.ti.com/.../sllc457

    基准瞬态 TINA 模型

    e2e.ti.com/.../Circuit_5F00_1.1.TSC

    更正了 TINA 模型

    Manish、

    以下是您的模型和目标应用的问题。 TINA 模型不处理隔离接地。 隔离器的两侧都需要相同的接地基准进行仿真 、如参考 TINA 模型所示。 Cin 1和 C in 2在10uF 时过高、滤除远低于50Hz 的频率。 将这些值减少到10nF 更合理。  

    不能同时为240V AC 和24V DC 配置相同的通道。 ISO1212的每个输入通道都需要配置一种类型的预期输入、例如仅240V 交流电、以便配置正确的电压阈值。 尝试将240AC 馈入24V DC 的通道配置绝对会损坏 ISO1212。 在相反的情况下、将24V 直流电馈送到配置为240V 交流电的通道没有任何输出、因为24V 不足以达到 V (IH)阈值。 请查看阈值计算器、根据预期输入计算正确的 R (TH)和 R (SHUNT)值。

    我已包含适用于240V 交流输入的型号的修改版本。 您将需要更多 ISO1212通道用于不同类型的输入。

    尊敬的、

    卢卡斯