This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:当引脚1或3开路时、询问运行条件

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/895130/iso7710-q1-inquire-operating-condition-when-pin-no-1-or-3-opens

器件型号:ISO7710-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7710

尊敬的 TI 工程团队:

当有关 ISO7710-Q1 (IC)的引脚1或3断开时、我有关于运行条件的问题。

 如果其中一个引脚断开、它是否完全正常工作? 如果不是、请给我反馈一下它在发生时是如何工作的。

引脚1和3是 Vcc 线路。 请参阅随附的图片。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您向我们提出您的问题。

    我相信您所指的是采用 SOIC-8引脚封装而非 WB SOIC-16引脚封装的 ISO7710-Q1。 当 VCC1保持悬空并假设 IN 为0V 或也保持悬空时、OUT 引脚进入默认状态。 对于 ISO7710-Q1 (而非 ISO7710F-Q1)、默认状态为高电平。 因此、在本例中、OUT 引脚将变为高电平。 同样、在类似情况下、ISO7710F-Q1的输出将变为低电平。

    ISO7710数据表中提供的功能表中也显示了这一点、如表2所示。 我还复制了下表供您参考、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我看到您拒绝了我提供的答案。 如果我的帖子中有任何不清楚的地方、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao

    首先、感谢您的观看。 不过,我的问题不够清楚。

    我指 的是采用 SOIC-8引脚封装的 ISO7710-Q1。 (不含 F 后缀)

    我想知道它在下面这些条件下是如何工作的。

    情况 引脚编号 名称 条件 在中 输出
    1 1 Vcc1 打开 反馈
    3. Vcc1 PU
    2. 1 Vcc1 打开 反馈
    3. Vcc1 PU
    3. 1 Vcc1 PU 反馈
    3. Vcc1 打开
    4. 1 Vcc1 PU 反馈
    3. Vcc1 打开

    此致、

     

     

     

     

    当有关 ISO7710-Q1(IC)的引脚1或3断开时、我有关于运行条件的问题。

     如果其中一个引脚断开、它是否完全正常工作? 如果不是、请给我反馈一下它在发生时是如何工作的。

    引脚1和3是 Vcc 线路。 请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您的快速回答、很抱歉对您的问题有误解。
    引脚1和3在内部相互连接、因此它们的名称相同。 断开其中一个不会使器件关闭、因此器件将像全功率器件一样正常运行、输出将跟随输入。 希望这能解答您的问题。

    我想您在两篇帖子中都试图附加一个图像、但在这些帖子中都没有显示该图像。 复制粘贴无法正确发布图像、请使用插入图像选项将图像包括在帖子中。 谢谢。

    如果你有任何其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao